09.11.2007 12:45 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, ich kenn auch keine andere Lösung als den Internet-explorer zu schließen. Vielleicht reicht auch eine andere Seite anzuwählen (glaub ich aber nicht) woher Dein Kollege die Lösung hat???? Soweit ich weiß gibt es diese Funktion beim Web-Client nicht. Aber vielleicht kannst Du ja was aus den FAQs benutzen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22957278 Gruß April |
Folgen Sie uns auf