05.03.2024 14:47 | |
Beigetreten: 21.12.2018 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo Experten, ich verbaue 120 Logos 6ED1052-1MD08-0BA1 im Jahr. Aha, geht wohl nicht mehr mit der LSC8.3. Ich bitte um eine Tipp, besten Dank! |
05.03.2024 14:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.02.2025 Beiträge: 34780 Bewertung:
|
Das Upgrade auf LSC V8.4 kannst du dir hier downloaden: Download und Installationshinweise für LOGO! Soft Comfort Upgrade V8.4 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
05.03.2024 14:53 | |
Beigetreten: 21.12.2018 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
da habe ich seit gestern immer nur Fehlermeldung "Server nicht verfügbar". |
05.03.2024 14:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.02.2025 Beiträge: 34780 Bewertung:
|
Nee, dass liegt am Forum ... Siehe auch hier: Schlechte Performance in beiden Foren |
05.03.2024 15:23 | |
Beigetreten: 21.12.2018 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
hmm, das bedeutet, wenn mein Vorrat 0BA1 verbaut ist (so gegen Montag), und bis dahin der DL nicht klappt, sitze ich vor meiner schönen neuen 0BA2 und schaue sie solange an, bis ich die passende SW eines Tages werde herunterladen können? Das kann doch nicht sein?! |
05.03.2024 15:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.02.2025 Beiträge: 34780 Bewertung:
|
Also zur Zeit kann das Upgrade herunter geladen werden. |
05.03.2024 15:42 | |
Beigetreten: 21.12.2018 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
also ich kanns nicht. Stimmt was nicht mit meinem Account? Mache jetzt Feierabend, bis morgen! Und danke! |
Folgen Sie uns auf