15.12.2016 13:38 | |
Beigetreten: 14.12.2016 Letzter Bes: 21.07.2021 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hab ich beim Update auf LSC V8.1 was falsch gemacht oder ist das der nächste Bug? Das im Anhang befindliche Programm wurde mit LSC V8.0 erstellt und enthält 2 Kommentare, die mit Verlinkungen "verknüpft" sind. (Also das gelbe Quadrat bei angeklicktem Kommentar auf die Verlinkung gezogen) Öffne ich das Programm mit LSC V8.0 kann ich die Kommentare sehen. Öffne ich mit LSC V8.1 sind die Kommentare nicht da. Kann bitte mal jemand gegenprüfen, ob es an meiner Installation liegt oder es ein generelles Phänomen der Version 8.1 ist? Danke schonmal vorab für eure Mühe. DateianhangKommentartest.zip (33 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: hsdoms am: 15.12.2016 15:51:31 |
|
15.12.2016 14:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.11.2023 Beiträge: 31523 Bewertung:
|
Habe es mittlerweile auch herausgefunden. Dazu steht sogar etwas in der Online Hilfe. Die Funktion kannte ich bisher auch noch nicht... DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe 2014_06 Seite 145.pdf (50 Downloads) |
Folgen Sie uns auf