29.09.2018 14:43 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 182 Bewertung: (6) |
Ich habe leider nur die Hälfte verstanden. Bedeutet das, die einzige Möglichkeit für Netzwerkausgänge einer 0BA7 ist die Master-Slave Methode? Ist die Master-Master Anleitung von frickelzeugs damit immer noch der beste Weg für die Logo7, auch wenn einige Logo8 im Netzwerk sind? |
29.09.2018 15:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4258)
|
Ja. Wenn du Netzwerkausgänge benutzen willst.
Weiß ich jetzt nicht, weil ich sie nicht kenne. Ich weiß, wie ich Daten zwischen LOGO!s 0BA7 und 0BA8 oder 0BA8 und 0BA8 austauschen muss. Daher muss ich sie nicht lesen. Wenn du möchtest, kann ich dir gern ein Besipiel erstellen, wie man im Master-/Master-Verfahren Daten (analog und digital) zwischen 0BA7 und 0BA8 austauschen kannst.
|
29.09.2018 15:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4258)
|
Ich habe dir mal ein Beispiel erstellt. Die LOGO!8.FS4 ist der Client, die 0BA7 ist der Server. Schau dir die Einträge in der Verbindungsliste an und bei der 0BA7 die Parameter-VM-Zuordnung. DateianhangDaten von 0BA7 zu 0BA8 (FS04).zip (404 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.11.2018 09:35 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 182 Bewertung: (6) |
Hier wird außerdem noch erwähnt, dass bei Netzwerkverbindung von Tastereingängen die kurzen Tastzeiten verloren gehen können und man hier auf jeden Fall Verzögerungen einbauen muss. Warum ist das so? Dass bei Netzwerk Latenzen reinkommen, kann ich verstehen, aber warum geht ein kurzer Impuls von wenigen Milisekunden aber verloren? Und welche Verzögerung sollte man hier einbauen? |
Folgen Sie uns auf