09.10.2021 18:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.05.2023 Beiträge: 29942 Bewertung:
|
Welche LOGO! hast du genau? Hast du die aktuelle LOGO!8.3? |
09.10.2021 18:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.05.2023 Beiträge: 29942 Bewertung:
|
Hast du eine FAT32 formatierte mSD-Karte mit max. 32 GB in der LOGO!? |
09.10.2021 19:00 | |
Beigetreten: 24.07.2008 Letzter Bes: 21.05.2023 Beiträge: 37 Bewertung:
|
Ich habe eine 4Gbyte mit FAT32. Seltsam .. Grüße Jens |
09.10.2021 19:15 | |
Beigetreten: 24.07.2008 Letzter Bes: 21.05.2023 Beiträge: 37 Bewertung:
|
@ixo65 Leider zu groß .. :-( |
09.10.2021 19:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.05.2023 Beiträge: 29942 Bewertung:
|
Dann lade deine ZIP-Datei auf einen Filehoster hoch und poste den Link. Z.B. auf File-Upload Die Moderation wird dann am Montag die Datei herunterladen und an den deinen Beitrag anhängen. Aber ich (oder andere) können vorher das Projekt schon untersuchen. |
Folgen Sie uns auf