20.12.2020 21:47 | |
Beigetreten: 30.06.2020 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Ich habe zur Masse noch eine Frage: Ich habe die M's der Digitalausgänge meines "Siemens LOGO! 8 DM16 24" Erweiterungsmodul durchgemessen und erstaunt festgestellt, dass die nicht miteinander verbunden zu sein scheinen (M zu M ist hochohmig). Meine Peripherie hat eine gemeinsame Masse. Muss ich nun alle Massen an der Logo durchverbinden? Vielen Dank für eine Info. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/21/2020 10:54:14Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.12.2020 21:02 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Stimmt, wenn man an der lockeren Schraube misst, misst man Mist. |
Folgen Sie uns auf