21.07.2020 21:38 | |
Beigetreten: 19.07.2020 Letzter Bes: 28.06.2025 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Um deine Frage zu beantworten! Genau das habe ich eben nur mit einem Poti eingestellt!! Ohne einer stufenregelung! Beim vorbei gehen auf die Flamme geschaut und immer nach Gefühl das Brennergebläse mit Poti über MO12 Kemo eingestellt!! und das genau will ich jetzt nicht mehr! Ich habe überhaupt noch nichts mit einem analogen Ausgang was gemacht!! Das war und ist mein erstes und einziges was ich mit der Logo gemacht habe! Sind sicher viele Fehler drinnen! Aber hat funktioniert!! Na Vl. schaut einer drüber? Und lacht :-( DateianhangAktuell 03.01.2018 zum bearbeiten Logo 8.lsc.zip (138 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kanuxyxy am: 07/21/2020 21:48:52Zuletzt bearbeitet von: kanuxyxy am: 07/21/2020 21:50:25 |
|
07.08.2020 11:19 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Danke für die Rückmeldung, das wird auch Anderen helfen. Viel Erfolg mit dem Regler, Scorp |
10.06.2021 20:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.07.2025 Beiträge: 35652 Bewertung:
|
Lass deine Wut nicht hier im Siemens Forum raus. Siemens kann nichts für Kemo. |
15.06.2021 19:59 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 20.07.2025 Beiträge: 436 Bewertung:
|
Hallo, probiere es mal mit einem Thyristorsteller von: Pohltechnic.comhttps://www.pohltechnik.com die arbeiten mit Normsignalen, es gibt sie für Wechsel - und Drehstrom und sind günstig. |
Folgen Sie uns auf