Industry Online Support
Technical Forum
16.01.2009 11:05 | |
Beiträge: 125 Bewertung: (26) |
Hallo, ich habe jetzt noch nicht so viel mit der MS zu tun gehabt. Ich denke aber die MS ist ja auch "nur" ein vorkonfigurierter WinCC-Server. Wenn du auf den Clients(Multiclient) jetzt das Serverpackage der MS zusätzlich zu dem der OS-Server importierst, sollte es funktionieren... ist zwar nicht der aktuellste, aber noch gültig: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11769204 |
16.01.2009 14:29 | |
Beigetreten: 28.07.2008 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, die Lösung ES als MS Server ist schwieriger zu handleln,die ESbraucht auf jeden Fall auch eine WinCC Server Lizenz. Dazubenötigt jeder OS Client auch das Server Package des MS Servers. Im Falls der ES als MS Client geht das einfacher. Ein gute Beschreibung zum ThemaAsset Management in PCS 7 findest du unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27833758 Gruß Capricorn |
Zuletzt bearbeitet von: Capricorn am: 16.01.2009 14:30 |
|
Folgen Sie uns auf