09.06.2011 16:30 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Um welche Version von SIMIT handelt es sich? |
10.06.2011 06:24 | |
Beigetreten: 01.10.2010 Letzter Bes: 30.07.2018 Beiträge: 38 Bewertung: (1) |
SIMIT V7 SP1 Gibt leider keinen Systemkurs für diese Software, muß mir alles irgendwie selbst beibringen |
10.06.2011 13:37 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
In SIMIT V7 können beliebige Ordner im Dateisystem (und natürlich auch auf Netzlaufwerken) in der Task-Card Makrosunter "Verwendbare Makros" eingehängt werden (Befehl: Bibliothek öffnen). In diesen Ordner können dann die gewünschten Makros gelegt werden. Andere Benutzer können dann diesen Ordner ebenfalls einhängen und die Makros wie gehabt verwenden. Im übrigen können Kurse zu SIMITauf Anfrageangeboten werden. Bei Interesse bitte einfach dieSIMIT-Infoline kontaktieren: simit.industry@siemens.com. |
15.06.2011 06:34 |
|
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
So ein Privatunterricht wird doch sicher deutlich effektiver sein, als ein Kurs. |
15.06.2011 06:41 |
|
Beigetreten: 01.10.2010 Letzter Bes: 30.07.2018 Beiträge: 38 Bewertung: (1) |
das bestimmt, aber wer soll das bezahlen, wer hat so viel geld |
Folgen Sie uns auf