16.09.2013 20:45 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Moin, nö, die Doku ist so nicht zugänglich, d.h. du müsstest dir das ODK kaufen. Das ist aber auch nicht ganz preiswert und lohnt sich z.B. für Systemintegratoren die WinCC in ein spezielles Umfeld integrieren müssen. An deiner Stelle würde ich den Blick noch mal auf den Server an sich richten. Was ist das für ein System ist das genau, welche Applikation sendet das Protokoll, hat diese Applikation noch andere Schnittstellen? Was für ein Protokoll ist das? (z.B. ein Get String der einen Header, die Werte und anschließend eine CRC Prüfsumme sendet... ) Wird dieses Protokoll zyklisch oder auf Anforderung gesendet... ? Darüber hinaus würde ich die Möglichkeiten von OPC nicht so einfach "beiseite" legen... Falls es möglich ist, könnte man versuchen einen "einfachen OPC Client" auf dem Server zu betreiben. Damit sollte es möglich sein, A das Kapitel Netzwerksverbindung abzuhaken und B das Manipulieren von Variablen gestaltet sich auch einfacher... Vielleicht ist es ja möglich, das Ganze in eine Excel Tabelle einzulesen. Dann hättest du schon deinen OPC Client... hier mal ein Beispiel...http://support.automation.siemens.com/OST/view/de/24299099 |
VG / regards vanDyk |
|
Folgen Sie uns auf