22.01.2008 14:44 | |
Beigetreten: 29.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2022 Beiträge: 313 Bewertung:
|
Hallo Ihr, @leimi: Während der Initialisierung wird bereits auf Textmode (AT+CMGF=1) gestellt. Soweit sollte das passen. Der Befehl AT+CMGC zum Senden von SMS geht bei mir auch nicht beim TC35T obwohl er in der AT+Kommandoliste steht. Wie auch immer mit AT+CMGS=".... geht es. Viel schwerwiegender ist, dass beim TC35T nicht vorgesehen ist auf den Speicher des Modems Kurzmitteilungen zu speichern. (Oder gibt es vielleicht gar keinen?). Wie auch immer der Speichertyp "ME" ist hier nicht vorhanden" Nur "SM". Ich habe ein einfaches Projekt erzeugt und die Bibliothek von MAS5 angepasst. Könntest du das mal bei dir probieren? Gehe einfach in die Statustabelle um mit V10.0 (init) V20.0 (send) und mit V30.0 (rcv) die vorgänge zu starten. Wär super, wenn du mir dann noch sagst was geht und was nciht geht. Gruß Lifrasil DateianhangSet5_library_test1_TC35T.zip (175 Downloads) |
22.01.2008 23:13 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo Lifrasil, wenn ich nach der Initialisierung den Status von AT+CMGF? abfrage, bekomme ich als Rückmeldung 0, d.h. er wird wohl doch nicht gesetzt. Ich habe es nun auch mit dem Befehl AT+CMGS="... probiert, jedoch ohne Erfolg. Das Programm habe ich getestet. Was funktioniert ist die Initialisierung und der SMS- Empfang. Es läuft nicht das Senden der SMS als auch beim Modul SMS_tele_handle tritt im Netzwerk 5 ein Fehler auf (siehe Anhang). Aber diese Meldung hatte ich auch schon bei der Originalbibliothek. Immerhin funktioniert nun erstmals der SMS-Empfang! Was kann da noch für ein Problem mit dem Senden sein ? In der Version V1.15 der Bibliothek hat's noch funktioniert. Vielen Dank auf jeden Fall schon einmal für die Unterstützung. Viele Grüße DateianhangFehler_tele_handle.zip (148 Downloads) |
Folgen Sie uns auf