15.12.2008 08:01 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 5902 Bewertung: (803)
|
Hallo richter-a die Virtuelle Leitachse kann man schon setzen (U684.03), allerdings wird dies, falls die Achsebereits im Gleichlauf ist, zu einer schlagartigen Ausgleichsbewegung führen. Außerdem kann man nicht "per Interrupt" die Leitachse setzen, so dass ein geschwindigkeitsabhängiger Schleppfehler bliebe. Eine Möglichkeit diese Probleme zu umgehen wäre es, einen Synchronisierimpuls statt zum Setzen der Leitachse als "Druckmarke" zu verwenden und den Modus "Achse transportiert nicht die Druckmarke" (U661=0) auszuwählen. Durch die "Druckmarke" wird dann zyklisch der Gleichlaufsollwert auf die Position der Masterachse synchronisiert, ohne die Referenz der eigenen Achse zu beeinflussen. Dies sollte eigentlich zum gewünschten Ergebnis führen, wir haben allerdings solch eine Anwendung noch nicht getestet. DateianhangSeiten aus GMC_Handbuch_d.pdf (268 Downloads) |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf