07.06.2024 04:50 | |
Beigetreten: 29.04.2024 Letzter Bes: 28.03.2025 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Moin liebe Community, Ich Programmiere gerade ein neues Spiel für unsere Ausbildungs Vorstellung. Ich nenne es mal simpel "Maulwurf Spiel". Prinzip es gibt 6 Leuchten und 7 Taster I1-I6 sind für die Leuchten Q1-Q6 und I7 ist der START/RESET Taster. Prinzip des Spiels eine zufällige Leuchte leuchtet auf und diese muss schnellstmöglich über den passenden Taster gedrückt werden. Je höher das Level desto schneller leuchten die Lampen zufällig soweit bin ich bereits. Mein Problem ist es jetzt nur eien Überprüfung zu bauen die prüft ob der richtige Taster zur entsprechenden Leuchte schnell genug gedrückt wurde zu ertellen. Und je nach level soll sich die Eingabe Zeit verkürzen. Die Level sind vorgeben in Level Leicht (Reihenfolge 1-15) Mittel (Reihenfolge ab 16-30) Schwer (Reihenfolge ab 30-Verlieren) Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee das Programm hänge ich euch an mit aktuellen Stand. DateianhangMaulwurf.zip (87 Downloads) |
Folgen Sie uns auf