22.01.2010 14:49 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hi! Einfach mal in der SCL-Doku nach "MAX" suchen. -> man erhält dann folgendes:Funktionen zur Selektion von Werten MAX Die Funktion MAX wählt aus einer Anzahl von Variablenwerten den größten aus. Als Eingangswerte sind numerische Datentypen und Zeitdatentypen zugelassen. Alle parametrierten Variablen müssen vom Datentyp der selben Klasse sein. Der Ausdruck nimmt den höchstwertigen Datentyp an. Beispiel: A:= MAX (IN1:=a, IN2:=b, IN3:=c, IN4:=d); |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
22.01.2010 15:40 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Einfach im SCL-Editor auf Hilfe -> Hilfethemen. Online-Hilfe startet. Dann im "Suchen"-Tab nach "MAX" suchen. Grüße |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
Folgen Sie uns auf