01.08.2024 13:18 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 5974 Bewertung: (820)
|
Hallo, wenn die Folgeachse aufsynchronisiert ist, kann ich folgenden Befehle verwenden. Je nach Anwendungsfall. 12.1.4 MC_PhasingRelative V8 (S7-1500T)................................................................................... 241 12.1.5 MC_PhasingAbsolute V8 (S7-1500T)................................................................................. 248 12.1.6 MC_OffsetRelative V8 (S7-1500T)..................................................................................... 255 12.1.7 MC_OffsetAbsolute V8 (S7-1500T).................................................................................... 261 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109817888 |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf