16.08.2014 17:17 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ja, dass lässt sich dann parametrieren. |
16.08.2014 17:21 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 15.11.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (715) |
Hallo, Ja das kann, man braucht scalierung, suche auf User Betel Es gibt viele vorschlage in seiner uterschrift. Grus, Marcjan |
Problem solved? |
|
16.08.2014 17:25 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Marcjan, ich vermute mal dass der User dieses nicht umsetzen kann und wird dann nur noch auf die nächste Frage warten müssen.... |
16.08.2014 17:42 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
0V der Stromversorgung auf Logo AM2: M1 Ist damit die Erdung/PE gemeint ? |
16.08.2014 17:54 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Hast mal wieder recht wenn ich mir die Skizze ansehen müsste es ja dann -24 V der Stromversorgung auf Logo AM2: M1 |
16.08.2014 17:55 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Siehste, dafür hast Du die Bildchen.... |
Folgen Sie uns auf