02.08.2020 21:05 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 27.07.2024 Beiträge: 2206 Bewertung:
|
Hallo LOGO_Heimautomatisierer,
In der LSC kann man in einem Netzwerkprojekt bis zu 32 LOGO´s verwalten. Welche Logo mit welcher kommuniziert legt man mit den S7-Verbindungen fest. Jede Logo arbeitet als eigene Einheit (mit Ausnahme wenn sie als Slave deklariert wurde). Wie soll denn die Logos untereinander Zusammenarbeiten und was sollen sie dabei an Daten austauschen ? mfG Ella_68 Ein Grobgerippe wie so was aussehen könnte füge ich mal bei. Dabei sind die einzelnen Programme, die Parametrierung der S7-Verbindungen, sowie eine übersichtliche VM-Verwaltung nicht berücksichtigt. DateianhangHaus mit 16 Logos.zip (207 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 08/02/2020 21:29:52Beispiel nachgereicht Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 08/02/2020 21:40:42Beispiel erweitert |
|
Folgen Sie uns auf