29.02.2016 11:58 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Kann man in WinCCflex mehrdimensionale Felder definieren. Konkret möchte ich ein Feld mit 100 Strings a 20 Zeichen lang definieren. Wie kann man das machen? |
01.03.2016 10:21 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 13561 Bewertung:
|
Hallo MyJonny nein in WinCC flexible kannst du keine Arrays vom Typ String definieren, von anderen Datentypen geht das schon , jedoch nicht mit Variablen vom Typ String. Was du allerdings machen kannst ist mit adressmultiplexen zu arbeiten: Siehe hier ein FAQ dazu.
Wie funktioniert das Adress-Multiplexen? Damit kannst du quasi ein "2 dimensionales Feld" abbilden. Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf