25.08.2008 10:12 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo phoenix, ich würde für jeden FU einen analogausgang spendieren! da gibt es die möglichkeit, eventuell auftretende differenzen in der regelung zwischen den antrieben auszuregeln. wenn du einen analogausgang für alle FU's nutzt (was möglich ist), kann es passieren, daß sie auseinanderdrifften und da sie ja durch eine kette verbunden sind (antriebe), könntest du probleme bekommen! viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.08.2008 07:34 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo karl, ich kann deiner argumentation gut folgen und denke, daß du durchaus recht hast. es ist mit sicherheit ein interessantes thema. die frage wäre dann noch, was passiert, wenn nach einer gewissen zeit regelabweichungen durch äussere einflüsse, schlechter wartung, oder unterschiedlichen verschleiß der antriebe auftreten. dann wird die regelung mit einem analogausgang eventuell schlechter... viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
01.09.2008 20:30 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
viele wege führen nach rom... ich find es auch klasse, wieviel interesse und unterschiedliche möglichkeiten hier aufgezeigt werden. das mit dem bussystem (Umrichter) ist auch sehr interessant. leider hatte ich noch nie die möglichkeit dies mal zu testen. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf