14.06.2024 07:53 | |
Beigetreten: 18.03.2024 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 37 Bewertung: (1)
|
Frage an die LOGO! Fachberatung: Kann man mehrere Simatic Panels an eine LOGO!8.4 anschliessen? Antwort der LOGO! Fachberatung Deutschland: Bei LOGO! 8.4 ist es nur möglich ein Panel (LOGO!TDE oder Simatic HMI) anzuschließen. Die Lösung ist hier mehrere LOGO!s einzusetzen. Ggf. können diese via Ethernet Daten miteinander austauschen, so dass alle LOGO!s alle Daten der LOGO!s anzeigen können. Hinweis: Bei älteren LOGO!8 war auch nur ein LOGO!TDE möglich. Aber es gab einen Trick um zwei Simatic Panels an einer LOGO! zu betreiben, siehe „Zwei HMI Geräte an LOGO! 8“ in: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109783503 Viele Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 06/17/2024 09:03:05 |
|
Folgen Sie uns auf