Industry Online Support
Technical Forum
23.02.2010 11:18 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo Svantelle, auf der LOGO! sowie auf der Karte kann immer nur EIN Programm sein. Aber Du kannst die Schaltung auf mehrere Seiten aufteilen, Verbindungslinien auftrennen, Bildschirm teilen,... Im Anhang ein Programm einer Torsteuerung. Es ist recht komplex, aber doch optisch in Themenbereiche aufgeteilt. P.S. Eine Torsteuerung kann man natürlich einfacher machen. Es wurde nur deswegen so komplex, weil keine Endlagenschalter eingebaut werden konnten. Deswegen musste alles nach Zeit gesteuert werden. Ich weiß auch nicht, ob es genau so eingesetzt wurde. Also bitte nicht zu sehr am Programm aufhängen. Es soll nur das Aufteilen zeigen. DateianhangTorsteuerung.zip (231 Downloads) |
Folgen Sie uns auf