17.02.2022 07:55 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (218) |
Hallo PA_NDA, wenn du ein Mehrplatzsystem hast, brauchst du dich nicht um die OS-Clients kümmern. Diese beziehen automatisch die notwendigen Daten für die Bedienung über das Serverpackage von jeweiligen OS-Server. Also bleibt nur die Frage wie kann man die OS-Server anbinden. Die einfachste Antwort darauf ist mit einer realen AS. Wenn du noch irgendwo eine reale 400-CPU rumliegen hast, dann kannst du einfach das Programm-(teil) auf die CPU laden und alles wie in der realen Anlage projektieren. Ich gehe aber mal davon aus, dass dieses für dich nicht möglich ist. Also von Siemens ist für eine Simulation mit dem OS-Server nur mit dem Virtuellen Controller (VC) angedacht. Leider gibt es den VC in Verbindung mit PCS 7 nur für SIMIT. Das heißt du müsstest dir auch noch SIMIT holen. Ich gehe mal davon aus, dass das auch nicht für dich in Frage kommt. Dann bleibt nur noch der inoffizielle Weg PLCSIM zu verwenden und die mit diversen Tools (eins wurde ja von dir genannt) im Netzwerk bekannt zu machen.
Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf