23.10.2023 12:46 | |
Beigetreten: 07.05.2023 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 54 Bewertung:
|
hallo zusammen, Ich möchte Meldearchiv als csv Datei exportieren. welche Snippet Vorlage kann ich für Export (csv Archiv) der Meldungen von Meldeanzeige auf HMI verwenden..? In dieses Melderarchiv will ich noch die Fehlermeldungen, Statusmeldungen von SPS übernehmen Ist es in WinCC Unified generell möglich auch Systemmeldungen in Meldearchiv oder in Auditarchiv zu übernehmen.? Wenn ich als Beispiel eine Systemmeldung auswähle, man kein ein Ereignis auswählen. Wie funktioniert das in WinCC UNified? Viele Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5987073 am: 10/23/2023 16:12:51Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/24/2023 04:09:37Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.10.2023 14:19 | |
Beigetreten: 30.09.2007 Letzter Bes: 30.06.2024 Beiträge: 63 Bewertung:
|
Habe mit diesem Script experimentiert. Es bestimmt nicht vollständig, aber es funktioniert. Über den Aufgabenplaner werden jeden Tag um Mitternacht die Archivmeldungen als csv auf meinem Engineering-PC abgelegt. (Letzte 7 Tage)
Zusammen gebastelt aus: DerHecht4.0 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf