19.02.2015 16:22 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 12869 Bewertung: (1641) |
Hi revolutiion4 Das Verhalten ist mir bekannt und sollte eigentlich mit der aktuellsten Version wieder behoben sein! -> Installier auf jeden Fall mal das neueste Update fürs TIA : Updates für STEP 7 V13 SP1 und WinCC V13 SP1 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109311724 Ansonsten ist es dann wichtig, dein Panel Image auch aufs neueste umzustellen. -> Panel markieren und dann rechtsklicken-> Eigenschaften -> Gerät VersionTauschen-> gleiches Gerät nochmals auswählen und neueste Imageversion auswählen. Danach sollte es eigentlich gefixt sein. Grüße Murof --------------------------- Falls die Infos geholfen haben kann man auch den Rate Button verwenden |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.02.2015 07:42 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Super, Vielen Dank! Der zweite Schritt hat mir gefehlt. |
Folgen Sie uns auf