02.06.2015 11:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Da wirst du schlechte Karten haben. Solche Sonderzeichen bekommst du nicht in einen Zustandsnamen integriert. |
08.06.2015 13:16 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo zusammen, habe meine Anzeigen jetzt so umgebaut, dass in der Simmulation alles perfekt klappt. Leider klappt es mit der Anzeige aber nicht auf dem TDE.
I1,I2,I4,I12 auf 1, alle anderen auf 0 In der Simmulation alles in Ordnung, auf dem TDE fehlt der Wert I4! ???? Habe die Steuerung mal angehängt.
Lg Joe DateianhangProgramm Logo UW Emst V7 Test 2 .zip (108 Downloads) |
Folgen Sie uns auf