04.04.2019 09:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.12.2023 Beiträge: 31533 Bewertung:
|
Ein quittierpflichtiger Meldetext kann quittiert werden, wenn am EN-Eingang 0-Signal ansteht. |
04.04.2019 09:05 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Danke für die schnelle Antwort, kann ich auch eine Taste auf der LOGO an den EN-Eingang des Meldetextes legen? mfg |
04.04.2019 09:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.12.2023 Beiträge: 31533 Bewertung:
|
Und warum möchtest du dies machen? |
04.04.2019 09:11 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Ich möchte mit den Meldetexten Störfälle signalisieren und dafür sorgen, dass das Programm erst weiterläuft wenn der Nutzer die Meldung quittiert. |
04.04.2019 11:55 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Danke für die Erklärung, funktioniert nun wie gewünscht. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf