02.11.2021 10:46 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Ich auch nicht. Habe gerade 30min probiert einen Meldetext mit OK zurück zu setzen. der geht aber nicht aus, wenn ich an der Logo auf OK drücke Ist ein Merker für Hintergrundbeleuchtung dahinter. Über den Merker wird beim Ausschalten auch noch ein Zähler zurück gesetzt. Das funktioniert komischerweise, der Merker muss also kurz (so das man es im Onlinebetrieb nicht sieht) mal aus sein. Erst als ich den Meldetext nur fürs Basismodul frei gegeben habe und nicht gleichzeitig fürs Textdisplay (Voreinstellung beide) geht der Meldetext komplett zurück zu setzen. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/05/2021 05:48:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.11.2021 11:12 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Hier im Anhang das Programm. Dient nur zur Fehlersuche in einer Maschine Wenn einer der 2 Eingänge auf 0 geht, zählt das ein Zähler Meldetext mit Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert. Und mit OK kann man zurück setzen. Als im Meldetext "Beide aktiviert war, ließ sich mit der OK Taste an der Logo zwar die Zähler auf 0 setzen, aber der Meldetext und die Hintergrundble. blieben aktiv Nachdem ich umgeschalten habe auf nur Logo Display. funktionierte es. Die Logo hängt jetzt in der Maschine. Bisher ist der Maschinenfehler noch nicht wieder aufgetreten. PS die Eingänge werden erst nach 3 Minuten an die Maschine weiter gegeben. DateianhangSamag schwimmer kühlung.zip (119 Downloads) |
03.11.2021 14:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33978 Bewertung: (4224)
|
Auch mit dem von dir zur Verfügung gestelltem Teilprogramm kann ich den Fehler nicht reproduzieren. Siehe angehangenes Bildschirmvideo. DateianhangMessage text.zip (113 Downloads) |
Folgen Sie uns auf