02.10.2008 12:56 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo decki, |
02.10.2008 13:50 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo Ingeborg, das blicke ich jetzt nicht ganz. Ist es möglich mal ein Beispiel zu bekommen (Isc.) |
02.10.2008 17:44 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (7) |
Hallo decki Verwende doch die neue Version ..0BA6. Da kannst Du immerhin 4 Eingänge in einem Meldetext anzeigen, bei welchen im Klartext steht, ob diese ein oder ausgeschaltet sind. Di weiteren 4 Eingänge kannst Du in einem zweiten Fenster anzeigen. Durch einen Impulsgeber wird dann abwechselnd das eine oder andere Meldetextfenster angezeigt. Je nach Takt hast du sehr schnell die Information über alle 8 Eingänge. Habe Dir ein Beispiel erstellt, siehe Anhang. Brauchst aber die Software V6. DateianhangStatusanzeige 0BA6.ZIP (578 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf