10.07.2009 17:23 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
hallo allerseits, Dateianhanghebeanlage1.zip (113 Downloads) |
10.07.2009 21:40 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
hallo, Der Meldetext hat ja auch einen "Ausgang", man kann ihn direkt vor dem Ausgang der LOGO z.B. Q1 setzen. Dadurch braucht man keine offene Klemme, da der Ausgang dann am Meldetext hängt. Ich habe es mal in der angehängten Datei so eingebaut. Ausserdem würde ich wie auch in meiner Ausführung gemacht den Alarmschwimmer zusätzlich zum Ansteuern der Pumpe nutzen, damit wenn der 1. Schwimmer ausfällt die Pumpe noch läuft. Der Alarmschwimmer setzt ein Selbsthalterelais, damit der Alarm durch die nun ja angesteuerte Pumpe nicht wieder abfällt. Nun müsste das Programm auch auf der 0BA3 laufen. Mfg Andy Dateianhanghebeanlage2.0.zip (132 Downloads) |
10.07.2009 23:56 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo kmuellerd4y, geht es denn mit unbenutzten Ausgängen, wie angehängt? MfG. ring24h Dateianhanghebeanlage_2.zip (140 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
12.07.2009 11:55 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
moin ich schmeiss mal die schaltung der adz00 in die runde auch den aktuellen stand der schaltung, so wie ich sie gestern "weiterentwickelt" habe, aber noch nicht in betrieb ist. habe gestern erstmal die steuerungen ausgetauscht, auf der basis von andy´s vorschlag lg klaus Dateianhanghebeanlage2.1.zip (114 Downloads) |
Folgen Sie uns auf