24.09.2008 12:24 | |
Beiträge: 98 Bewertung: (24) |
Hallo T-Kurz, ich kann nur bestätigen, was Aranel schreibt. Du wirst wohl einen USB-Stick oder eine SD-Karte benutzen müssen. Gruß, Henning |
24.09.2008 12:59 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich hab das so geschrieben "\\flash2" |
24.09.2008 13:27 | |
Beiträge: 98 Bewertung: (24) |
Hallo, mit "\\flash2"gibst du ein Netzlaufwerk an, statt "flash2" akzeptiert WinCCflex auch jede andere Kombination aus Zeichen. Wenn flash2 nicht vorhanden ist, wirst du eine Störung in der Runtime bekommen, wenn das Panel auf diese Laufwerk zugreifen will. P.S. Wie bist du ausgerechnet auf "flash2" gekommen? Henning |
24.09.2008 13:37 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (0) |
Hallo, wie ich auf den "\\flash2" komme weiss ich auch nicht. Danke für eure Antworten! Gruß t_kurz |
Folgen Sie uns auf