08.03.2021 09:10 | |
Beigetreten: 24.11.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 39 Bewertung:
|
Leider keines von beiden vorhanden. Was ist ein USB Prommer? Vielen Dank für die schnelle Antwort. |
08.03.2021 09:17 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 22352 Bewertung:
|
eine USB Lesegerät für diese memory Karten der S7300 PLC's |
08.03.2021 09:59 | |
Beigetreten: 24.11.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 39 Bewertung:
|
Das weiß ich leider nicht mit was die Quell CPU programmiert wurde. |
08.03.2021 10:00 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 22352 Bewertung:
|
dann bleibt nur ausprobieren ob der Upload funktioniert oder nicht. |
Folgen Sie uns auf