Industry Online Support
Technical Forum
13.11.2012 23:09 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich bin gerade für eine Haus-Automation und Steuerung einer kontrollierten Wohnungslüftung mit Logo's 0BA7 am experimentieren. Brauchte dafür eine mehrstufige Menüstruktur mitNavigation über die Cursortasten, die vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ist. Beste Grüße cotto DateianhangC:\Programme\Siemens\LOGOComfort_V7\Samples\Program\Menüstruktur.zip (85 Downloads) |
15.11.2012 08:42 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, schau dir mal unter www.siemens.de/logo die Anwendugsbeispiele an. Hier findest du ein Beispiel für das TD. Das könnte dir weiterhelfen. Bitte beachten: Bei der Verwendung der Cursortasten an LOGO! mußt du erst ESC und dann die Cursortaste betätigen. In der Simulation reicht es auf die Taste zu drücken. Viel Erfolg |
Folgen Sie uns auf