27.12.2021 18:52 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 341 Bewertung:
|
Hallo Raffa808 Ich habe dir eine Vorlage programmiert, die deine Anforderungen erfüllen könnte. Allerdings musst du wie die Kollegen schon sagten auf die Sicherheit der Anlage achten. Dies kann ich nicht garantieren! Und die Parameter der PI-Regelblöcke, und der PWM-Böcke musst du durch Versuche ermitteln. Die hier eingetragenen Werte habe ich geschätzt. Aber als Arbeitsgrundlage müsstest du etwas damit anfangen können. Viel Erfolg, und Gruß, Quirin DateianhangpH-Regelung.zip (128 Downloads) |
27.12.2021 19:34 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Wozu zwei Analogverstärker B004 und B007 in Reihe? Warum ph-Soll nur zwischen 6,0 und 7,0? |
Folgen Sie uns auf