11.02.2008 09:07 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
F0001 = Überstrom, Meine Fragen: Ist der Umrichter schon mal gelaufen? Dann bitte Motor, Kabel, Umrichter (IGBT) auf Kurzschuß prüfen Oder ist es eine Erstinbetriebnahme? Dann bitte die Inbetriebnahme/Parametrierung, wie im „Getting Started“ (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21694875) beschrieben, durchführen.
DateianhangF0001.pdf (318 Downloads) |
19.02.2008 17:16 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Die Beschreibung der Schlüsselparameter (P0003 – P0011) find Sie in der Parameterliste. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23708204 Eine Beschreibung zur Werkseinstellung anbei. Ein „Testprogramm“ für die Umrichter gibt es so nicht .... die Software des Umrichters beinhaltet verschiedene Überwachungsfunktionen, und F0001 deutet (in Ihrem Fall) auf einen defekt (innerhalb oder außerhalb des Umrichters) hin. Falls sie keinen (externen) defekt finden können z.B. Erdschluß od. „fest gefahrene Lager o.ä“ wenden Sie sich bitte an unseren Reparaturdienst. Siemens AGI&S IS OLM RC L Tel. 09131 7 33 999 Günther-Scharowsky-Str. 2 Erlangen 91058 Deutschland DateianhangWerkseinstellung.pdf (252 Downloads) |
Folgen Sie uns auf