23.07.2014 11:19 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22078757 |
|
|
23.07.2014 14:03 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
noch fotos |
23.07.2014 14:04 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
noch ein paar |
23.07.2014 14:45 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
MM=MICROMASTER Normalerweise schaltet man den MM ein, indem man das Steuerwort von 047E auf 047F schaltet und einen Sollwert vorgibt. Die Richting bestimmt man mit den Vorzeichen des Sollwertes oder durch Setzen der Invertierungsbits im Steuerwort. Die Beschreibung des Steuer- bzw. Statuswortes findest Du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6586565Kap. 3.3 Standardmäßig wird nur das Steuer-/Statuswort 1 verwendet und über PROFIBUS übertragen. Im Steuerwort muss mindestens das Bit 10 gesetzt sein, damit der Umrichter es als gültig ansieht. Der Sollwert wird normiert als INT übertragen. 4000Hex=16384dez=Bezugsfrequenz (in der Regel 50Hz) |
|
|
23.07.2014 15:27 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
danke schön ich werde noch mal versuchen |
Folgen Sie uns auf