02.03.2015 10:05 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ja, Danke erstmal, ich werde weiter probieren, aber der STARTER probiert beim Verbindungstest alle Baudraten durch von 100 kbaud bis herunter zu 1200 |
02.03.2015 15:57 | |
Beigetreten: 05.09.2009 Letzter Bes: 04.03.2024 Beiträge: 52 Bewertung: (6) |
P2009[0] = 1 (Freigeben Serielle Schnittstelle) P2010[0] = 9 (57600 baud) P1011[0] = 1 (USS Adresse Umrichter) nur ein Beispiel kannst natürlich auch andere Adressen und Baudraten einstellen. Aber ohne P2009 mit BOP auf 1 geht es nicht. Beim Antriebsgerät / Zugangspunkt S7ONLINE (PC COM-PORT USS) einstellen und unter S7ONLINE auch die Adresse eingeben Typ Profibus Adresse 1 DateianhangBilder.zip (334 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 03.03.2015 09:31:56Bilder in dne Anhang verschoben |
|
08.03.2015 18:08 | |
Beigetreten: 05.09.2009 Letzter Bes: 04.03.2024 Beiträge: 52 Bewertung: (6) |
und geklappt ???? |
Folgen Sie uns auf