22.04.2022 12:19 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
SIMATIC WinCC Unified ist das komplett neu entwickelte Visualisierungssystem von Siemens im Automatisierungsumfeld. Das SIMATIC WinCC Unified System besteht aus der Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified sowie den neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels. Bildverwaltung in WinCC Unified, ein Paradigmenwechsel für WinCC Basic/Comfort/Advanced Anwender Wie im Beitrag „Migration WinCC Unified #2 Zentrale Bildverwaltung versus Bildfenster“ bereits ausführlich beschrieben, wurden auch die Pop-ups von der zentralen Bildverwaltung in den Bildbereich verlagert. Analogie der Bildverwaltung zwischen den einzelnen WinCC Systemen: Informationen und Download HMI Template Suite siehe hier. Pop-ups in WinCC Unified Mit einem Pop-up-Bild werden Inhalte projektiert, welche zusätzlich zu einem Prozessbild eingeblendet werden können. Das Pop-up-Bild wird dabei immer im Vordergrund (vor dem Prozessbild) eingeblendet. Erstellung von Pop-ups wie bei normalen Prozessbildern Wie in der oben aufgeführten Grafik ersichtlich werden die Pop-ups bei WinCC Unified im Unterschied zu WinCC Comfort/Advanced nicht als eigener Punkt in der Bildverwaltung, sondern im Ordner Bilder angelegt und verwaltet. In WinCC Unified werden Pop-up Bilder wie normale Prozessbilder erstellt und als "PopupScreenWindow" zur Anzeige gebracht. Neue Funktionen bei den Pop-ups Neu bei WinCC Unified ist, dass einzelne Bildobjekte im Pop-up Bild z .B. über ein Skript adressiert werden können. Ferner können die Pop-ups jetzt auch über den Bildschirm verschoben werden. Die wesentlichen Unterschiede zwischen den Comfort Panel und den Unified Comfort Panel bietet folgende Tabelle (Quelle, Tabelle 3-10): Einen ausführlichen Überblick zu weiteren Unterschieden sowie nützliche Hinweise zur Projektierung bietet der Leitfaden zum Umstieg von Comfort Panels auf Unified Comfort Panels. (Siehe Kap.3.4.2 Pop-up-Bilder ("Pop-up screens") projektieren“). Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf