18.01.2010 18:11 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber ich versuche es mal. Zur Zeit möchte ich mit einer LOGO! + TD eine Temperaturmessung aufbauen und die Min und Maxwert speichern. Dafür habe ich mir Speicherung von analogen Min./Max. Werten von der Siemens Seite heruntergeladen und für mich minimal verändert, nur leider ist mir erst jetzt aufgefallen das negative Werte nicht berücksichtigt werden. Wie muss ich die vorhandene Schaltung ändern? Mir fehlt die Idee bzw. das Wissen. Wer kann mir Helfen? Gruß Peter DateianhangMinWert_MaxWert_Speicherung.zip (283 Downloads) |
18.01.2010 23:14 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Peter, habs mal probiert, siehe Anhang. Gruß Tom DateianhangLogo.zip (216 Downloads) |
19.01.2010 11:55 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Peter, hab da eine Idee. Im welchen Bereich bewegen sich die Temperaturen? Gruß Tom |
19.01.2010 12:11 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Tom, na toll, Hut ab da merke ich doch das ich ein Anfänger bin :-) Die Temeraturwerte sollten sich im Bereich -50°C bis +50°C bewegen. Gruß Peter |
19.01.2010 12:36 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Tom, besten Dank für die Hilfe, bis dann. Gruß Peter |
19.01.2010 16:46 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi Peter Hab dir mal eine Überarbeitete Version von der Siemens-schaltung angeängt den Temp.Bereich hab ich für Simulationszwecke mal von -50 bis + 50C° eingestellt Gruss pepp DateianhangMin-Max Wert.zip (345 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 19.01.2010 16:54Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 19.01.2010 16:47 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.01.2010 18:43 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Peter, habs geschaft, mußte die beiden Muxer (B003 und B007) anpassen. Sollte so funktionieren, aber pepp hats ja auch schon gelöst. Gruß Tom DateianhangLogo.zip (330 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.01.2010 18:53 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi tom Noch besser wie die Siemens Variante finde ich gruss pepp |
Folgen Sie uns auf