19.01.2023 16:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 33392 Bewertung: (4145)
|
Schau dir mal das Beispiel von Siemens an. Speicherung von analogen Min./Max. Werten Die Lösung ist so ähnlich, funktioniert aber. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.01.2023 17:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 33392 Bewertung: (4145)
|
Im Anhang ein Video, dass die Simulation des Programms vom User "Nachbar", welches ich für die Simulation etwas modifiziert habe. Mit dem Einschalten der Simulation wird eine Einschaltverzögerung gestartet. Dies gibt einem die Möglichkeit, den Wert vom AI einzustellen, welchen man als Startwert haben will. Ist die Einschaltverzögerung abgelaufen, wird eine positve Flanke gebildet, welche dann den Startwert speichert. DateianhangSimulations-Test.zip (144 Downloads) |
19.01.2023 18:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 33392 Bewertung: (4145)
|
Ist schon okay. Hauptsache, es funktioniert jetzt. |
21.01.2023 07:47 | |
Beigetreten: 21.12.2022 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
yup.. alles Suppi ! |
21.01.2023 14:18 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Wirklich? Ich hab' da irgendwie etwas Zweifel: |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 01/21/2023 14:19:34 |
|
21.01.2023 17:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 33392 Bewertung: (4145)
|
Wie ich schon geschrieben, das Beispiel von Siemens funktioniert einwandfrei. Ich habe es mal nachgebastelt und getestet. Es funktioniert sowohl in der Simulation als auch in den realen LOGO!. Getestet mit LSC V8.3 und einer LOGO! 8.3. DateianhangMin_Max_speichern_0BA6.zip (116 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01/21/2023 17:19:53Anhang |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf