Industry Online Support
Technical Forum
05.05.2009 11:31 | |
Beigetreten: 20.12.2007 Letzter Bes: 14.12.2015 Beiträge: 48 Bewertung:
|
Hallo Extruder, eine Aufbaurichtlinie bei PROFIBUS-Netzwerken findest Du auf den Seiten 44 und 45 über den folgenden Link: SIMATIC NET PROFIBUS Netzhandbuch Systemhandbuch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35222591 Bei einer Länge von > 10 m zwischen 2 Teilnehmern muss nichts beachtet werden. Bei < 10 Metern geht es um eine sogenannte Wertigkeitsberechnung. Die genaue Berechnung findest Du auf den Seiten 44 und 45. Gruß nordischbynature |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
05.05.2009 11:57 | |
Beiträge: 32 Bewertung:
|
Perfekt, danke!!! |
Folgen Sie uns auf