Industry Online Support
Technical Forum
30.07.2009 20:32 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung:
|
Hallo Hier habe ich Dir ein Beispiel wie Du den Minutentakt generieren kannst. Die Impulsabgabe ist auf 1 Sekunde eingestellt. Der Zähler zählt auf 60 gibt einen Impuls ab und wird wieder zurückgesetzt. Nun kannst Du Deine LOGO als Mutteruhr verwenden. Ohne diese mit Uhrzeit zu synchronisieren müssen. Die defekte Mutteruhr und die Nebenuhren musst halt noch dementsprechen Einstellen. Wie genau dieser Impulsgeber ist weiss ich auch nicht. Jedenfalls ist dies aus meiner Sicht mal ein Ansatz. Gruss Hagarten DateianhangImpuls 1 Minute.zip (317 Downloads) |
Folgen Sie uns auf