29.05.2014 12:09 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Tim, unten findest du einen Link, der dir entsprechende Infos und Schaltungen offenlegt...
MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
03.06.2014 15:16 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hier noch das Programm.
DateianhangMischbatterieansteuerung.zip (220 Downloads) |
03.06.2014 17:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.09.2023 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang noch ein Lösungsvorschlag von mir, der sich zusätzlich des PI-Reglers bedient, um die Stellimpulsbreite für den Mischer zu regeln. Große Abweichung SOLL/IST = lange Stellzeit und umgekehrt. Im zweiten Beispiel habe ich aufgezeigt, wie aus der Außentemperatur eine erforderliche Vorlauftemperatur in Form einer Heizungskurve berechnet werden kann. Man kann beide Programme gut kompinieren und bekommt so eine witterungsgeführte Heizungsregelung! DateianhangMischer mit PI und Raumtemperatur2.zip (138 Downloads) |
03.06.2014 18:38 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
WOW. Danke erst mal. Schau mir das heute abend mal in ruhe an. |
16.06.2018 14:59 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich greife dieses Thema mal wieder auf. Im Anhang die Schaltung die ich nutze auf eine 0BA6 mit Logosoft 7.... Ich möchte nun einen 2 ten Fühler (PT100) anschliessen und das Programm dahin zu erweitern, das ich über den Ausgang 3 der Logo eine Warmwasserpumpe schalten kann. SIe sollte bei 40 Grand angehen und bei 45 Grad ausgehen. Mehr nicht. DateianhangMischbatteriesteuerung mit Pumpensteuerung 40-45 Grad.zip (46 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Markge007 am: 16.06.2018 15:03:18 |
|
Folgen Sie uns auf