04.05.2022 10:24 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 1336 Bewertung: (42) |
Dazu wäre noch eine 10V Zehnerdiode erforderlich - sofern du 24V verwendest |
07.05.2022 18:02 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
Ein klein Wenig anders als in meinem vorherigem Beitrag wird in meinem Beispiel das Dosiermittel erst, und dann das Wasser in den Dosierbehälter gegeben. Die zwei Beruhigungszeiten dienen zu besseren Beobachtbarkeit des Mischvorgangs während der Justierungs-Arbeiten. Ich bin der Meinung, dass ein kontinuierliches Mischen, gesteuert über analoge Ein- und Ausgänge mit der LOGO! und deren Arithmetik ,mit selbst zusammengestellten analog wirkenden Komponenten nur sehr schwer zu machen ist. Das ist schon eher eine Aufgabe für die Profis in der Misch/Dosiertechnik. DateianhangMischen Dosieren.zip (198 Downloads) |
Folgen Sie uns auf