07.06.2021 17:15 | |
Beigetreten: 12.12.2019 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, auch ich habe gerade das Problem, da ich mit einer 1500er mit mehreren 1200er kommunizieren muss und fand zwar das PDF zum PUTGE Baustein, aber im Beispiel gibt es nur den PUT und GET. Hat jemand eine Idee wo man noch den FB1 aus dem Beispiel finden kann? Besten Dank im Voraus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/08/2021 08:12:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf