03.02.2021 11:51 | |
Beigetreten: 01.10.2019 Letzter Bes: 26.07.2023 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Hallo Ixo65, meine 24h Mittelwertbildung funktioniert jetzt. Nun stehe ich vor einem anderen Problem... Ich möchte mit der gemittelten Temperatur einen Sollwert heizen erzeugen. Dafür habe ich aus einem anderen beitrag Das Projekt Vorlauf_abhängig_von_Außentemperatur_V2 kopiert. Wenn ich das Programm in einen UDF packe und simuliere funktioniet alles einwandfrei. Sobald ich aber das UDF in ein anderes Programm einfüge funktioniert es nicht mehr. Im Anhang findest du den UDF Baustein. Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangHeizkurve mit Sollwerten.zip (109 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/04/2021 06:24:26Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.02.2021 13:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33527 Bewertung:
|
Ich finde es immer lustig, wie du mit deinen Informationen sparst. Vielleicht bist du der Meinung, man sollte es dem Helfenden nicht zu einfach machen, sonst macht es im keinen Spaß zu helfen. Auf jeden Fall hat LSC Probleme deine UDF ein zu lesen, siehe angehangenes Video. DateianhangUDF.zip (129 Downloads) |
03.02.2021 17:21 | |
Beigetreten: 01.10.2019 Letzter Bes: 26.07.2023 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Entschuldige wenn ich dir zu wenig Informationen bereit stelle. Was genau benötigst du denn? Ich möchte gerne folgende UDF
Im Anhang findest du das ursprüngliche Programm. Am Baustein B002 soll eine beliebige Temperatur angelegt werden (z.B 24h gemittelt -200/400). Aus dem Baustein B021 soll dann der demenstprchende Sollwert-Vorlauf entnommen werden. Es sollen die Parameter P1 von den Bausteinen B06, B07, B09 und B010 aufgenommen werden. zusätzlich soll der Ausgang Aq von Bausein B021 unter dem UDF angezeigt werden. Die Nachtabsenkung und Anzeigen habe ich entnommen da ich diese nicht benötige. Kannst du mir hierfür bitte eine funktionierende UDF erstellen? DateianhangZIP.zip (115 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: FGTAG am: 02/03/2021 17:22:00 |
|
03.02.2021 18:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33527 Bewertung:
|
Im Anhang die UDF und ein Testprogramm. Die Nachtabsenkung habe ich komplett entfernt. DateianhangHeizkurve.zip (110 Downloads) |
04.02.2021 11:07 | |
Beigetreten: 01.10.2019 Letzter Bes: 26.07.2023 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Hallo, Danke für deine DF IXO65. ich habe gestern nochmal selbst rumgetüfftelt. Im Anhang das dazugehörige Programm. In der Simulation funktioniert soweit alles. Aber sobald ich das Programm auf meine LOGO8 (6ED1052-1CC08-0BA0) mit der Firmware 1.82.02 lade gibt es folgende Probleme. Die UDF 24Hgemittelt gibt mir im Dropdown Menü am T24H keinen Wert aus Die UDF SWhzk gibt mir ebenfalls im Dropdown Menü am SWhk keinen Wert aus. Woran könnte das liegen? Ich werde es gleich nochmal mit deiner heizkurve probieren. DateianhangTest Programm.zip (110 Downloads) |
04.02.2021 14:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33527 Bewertung:
|
Ich habe deine Testdatei in meine LOGO!8.2 übertragen. Beide UDFs arbeiten ordnungsgemäß. |
Folgen Sie uns auf