04.02.2021 15:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung:
|
Erstens: Das Testprogramm, welches du hochgeladen hast, kann in keine LOGO! hochgeladen worden sein, weil der Ausgang der rechten UDF nicht abgeschlossen ist. Zweitens: Beim Online beobachten siehst du die aktuellen Ausgangswerte der UDFs nur, wenn du mit dem Cursor über den jeweiligen Block fährst. Dann wird unterhalb des Blocks eine kleine Brille eingeblendet. Klicke auf diese, und es wird ein Ausgabefeld eingeblendet, welches dir den aktuellen Ausgangswert anzeigt. Im Anhang ein Screenvideo von einfachen Webserver. Da kannst du sehen, wie sich der gemittelte Wert alle 11s ändert und der korrigierte Sollwert sich dann zwischen den vorgegebenen Eckpunkten anpasst. DateianhangUDF-Test.zip (81 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02/04/2021 15:14:59 |
|
04.02.2021 15:52 | |
Beigetreten: 01.10.2019 Letzter Bes: 26.07.2023 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Hallo ix065, danke für die Antwort. Das mit dem offenen Ausgang habe ich bemerkt und geändert. Da Programm funktioniert in der Simulation, aber nicht im laufenden Betrieb. Ich habe jetzt extra keine UDF eingefügt sondern die einzelnen Bausteine. In der Parametertabelle wird im Online Modus nie der Ausgang Aq aktualisiert. Somit werden die Werte nicht zum nächsten baustein weitergereicht. Habe dir im Anhang 2 Bilder hinzugefügt. DateianhangBilder.zip (91 Downloads) |
04.02.2021 16:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung:
|
Siehe angehangenes Video ...
DateianhangOnline beobachten.zip (89 Downloads) |
04.02.2021 16:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung:
|
Kann ich dir nicht sagen. Deswegen mache ich es ja anders, wie ich es dir schon geschrieben habe. |
05.02.2021 05:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung:
|
Hallo FGTAG, ich habe dir noch eine UDF für 24h Mittelwertbildung erstellt, und zwar als 0BA8.Standard. Damit kannst die UDF in allen 0BA8 LOGO!s einsetzen. Kommentiert habe ich die UDF auch (unter Anmerkungen), bis aber mit dieser Funktion nicht zufrieden. Wenn es dich stört, kannst du die Anmerkung ja wieder löschen. Dateianhang24h_Mittel.zip (99 Downloads) |
Folgen Sie uns auf