21.11.2023 06:06 | |
Beigetreten: 16.04.2021 Letzter Bes: 27.10.2024 Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hab im Forum gesehen, dass es mit einem angeschlossenen Panel funktionieren soll? was brauche ich da genau? |
24.11.2023 08:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 34140 Bewertung: (4254)
|
Was für ein Datentyp ist denn im VD24? Bitmuster? Signed Integer? Unsigned Integer? Float? |
24.11.2023 10:30 | |
Beigetreten: 16.04.2021 Letzter Bes: 27.10.2024 Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
was stelle ich denn am sinnvollsten ein? |
24.11.2023 12:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 34140 Bewertung: (4254)
|
Hast du mal einen Link zum Scanner? Oder zum Handbuch? |
Folgen Sie uns auf