05.12.2014 14:43 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Was heben sie bisher gemacht? Show mahl deine programm an uns.
|
05.12.2014 15:02 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo MaKu_IR, es gibt zwei relativ neue Applikationsbeispiele zu LOGO! mit Frequenzumrichtern. Das tolle dabei, es ist bereits der Code, sowie eine ausführliche Dokumentation enthalten. Denke die Beispiele werden dir bestimmt weiterhelfen bzw. einen Lösungsansatz geben. Micro Automation: PI-Regler mit LOGO! für einfache Anwendungen - Drehzahl von Motoren optimal regeln (Set 23) SINAMICS G: Drehzahlsteuern eines G110 mit LOGO! (LOGO! Soft) über Digitalklemmen Grüße und schönes Wochenende. KM_AS |
05.12.2014 15:05 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort. Ich meine z.B eine Statusabfrage des FU (also ob er bereit ist oder nicht), ob es momentan ein Fehler entstanden ist usw. Viele Informationen von FU werden mit dem Programm Movitools von SEW programmiert und dann an die LOGO! weitergegeben. Anbei habe ich mein bisheriges Programm eingefügt. Am Anfang und Ende der Rollenförderbänder werden zwei Lichtschranken zur Erkennung der Ware angeschlossen sein, daher auch (wenn man ein runterscrollt) das Programmteil mit den Sendern und Empfängern beim Programm 1. MfG MaKu_IR
DateianhangProgramm.zip (119 Downloads) |
Folgen Sie uns auf