28.06.2021 14:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Das Programm "Jalousie.lsc" lässt sich nach entsprechender Änderung der Hardware dann mit LSC V8.0 bzw. V8.1.1 öffnen. Beim Programm "Jalousie_ohne Anzeige_mit direkter Umschaltung_und kurzer stop.lsc" ist es nicht möglich. Ich würde an deiner Stelle einen Support Request starten und Siemens bitten, die Datei zu untersuchen. |
28.06.2021 15:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Habe das Programm "Jalousie_ohne Anzeige_mit direkter Umschaltung_und kurzer stop.lsc" noch weiter getestet. Ich habe unter LSC V8.3 ein neues, leeres Diagramm angelegt und aus dem Programm "Jalousie_ohne Anzeige_mit direkter Umschaltung_und kurzer stop.lsc" alle markiert, kopiert und in dem leeren Diagramm eingefügt. Anschließend die Hardware auf FS4 bzw. 0BA8.Standard umgestellt und dann abespeichert. Jetzt lassen sich die Programme wieder mit LSC V8.0 und LSC V8.1.1 öffnen. DateianhangTest.zip (64 Downloads) |
Folgen Sie uns auf