Industry Online Support
Technical Forum
01.09.2009 08:41 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Logo-Gemeinde Habe eine Logo 0BA6 und möchte damit eine Temperatur messen . Habe ein Messumforner der Firma Siemens Sitrans 7NG4141 die aber einen Strom 4-20 mA am Ausgang misst. Nun habe ich parallel ein 500 Ohm widerstand angelegt. Und kann 0-10v jetzt messen. Nun meine Frage wie schliess ich jetzt den Ausgang des Messumformers an meiner (Analogen eingang) Logo an. Siehe Anhang (Datenblatt) . Messumformer habe ich wie folgt eingestellt 2V = 100 Ohm = 0 Grad , 10V= 138,5 Ohm =100 Grad. M.F.G Ralle65 Dateianhang7NG4114_d.pdf (134 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ralle65 am: 01.09.2009 08:42 |
|
01.09.2009 12:33 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, nach dem Datenblatt des Wandlers ist Ausgang 5- und Ausgang 6 +. Nimmst duLOGO! oder AM2? |
02.09.2009 07:00 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Ich habe nur die Logo!!!! Das heisst wo muss die 6+ 5- denn angeschlossen werden an I 7 + und gnd 5- ????? MFG Ralle 65 |
Folgen Sie uns auf